商标和版权

Copyrights

版权所有© 2009-13 Kollmorgen

Trademarks

KASAKDKollmorgen的注册商标。

Kollmorgen is part of the Fortive Company.

EnDat 是 Dr. Johannes Heidenhain GmbH 的注册商标。

EtherCAT 是 Beckhoff Automation GmbH 的注册商标和专利技术。

Ethernet/IP 是 ODVA, Inc. 的注册商标。

Ethernet/IP 通信栈:版权所有 (c) 2009, Rockwell Automation

HIPERFACE 是 Max Stegmann GmbH 的注册商标

PROFINET 是 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 的注册商标

SIMATIC 是 SIEMENS AG 的注册商标

Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标

PLCopen 是一家独立协会,可在工业自动化方面提供更高的效率。

INtime® 是 TenAsys® Corporation 的注册商标。

Codemeter 是 WIBU-Systems AG的注册商标。

SyCon® 是 Hilscher GmbH 的注册商标。

科尔摩根自动化组件 基于以下内容的工作:

本文提及的其他所有产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

Disclaimer

如有提升设备性能的技术变更,恕不另行通知!

本文档知识产权归所有。Kollmorgen 版权所有。 未经Kollmorgen书面许可,不得以任何形式(利用影印、缩微胶片或其他任何方法)复制本文档的任何部分,也不得利用电子手段存储、处理、复制或分发本文档的任何部分。

本文档中的信息 在发布之时被认为是最准确最可靠的。 尽管如此,但 Kollmorgen 对因为使用本帮助而造成的任何损害或损失恕不负责,并且明确声明,对于在本文或本文可能附随的任何软件程序中提供的信息,如果发生与此类信息的质量或形式有关的或源于此的数据丢失、无法使用和任何类型的财产损害(不论是直接的、间接的还是因果性的),恕不承担任何责任或赔偿。

所有时间图(无论是 Kollmorgen 生成的,还是由 PLCopen 组织提供的)在提供时均力求准确,但 Kollmorgen 不对此做任何明示或暗示的担保。 如果用户使用这些时间图,由此产生的任何结果,Kollmorgen 恕不负责。